Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E-Q1, TXV0108-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXS0108E-Q1 主题中讨论的其他器件: TXV0108-Q1
工具与软件:
大家好、团队成员:
在我们的设计中、我们准备将 TXS0108E-Q1 IC 用于 RMII 接口(例如 TX 和 RX 连接仅在一个电平转换器中进行连接)。 我们可以为 RMII 使用该电平转换器吗?
电压为3.3V 至1.8V 和1.8V 至3.3V
此致、
Virali。