This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E-Q1:是否适用于 RMII 接口?

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E-Q1, TXV0108-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1399551/txs0108e-q1-is-suitable-for-rmii-interface

器件型号:TXS0108E-Q1
主题中讨论的其他器件: TXV0108-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

在我们的设计中、我们准备将 TXS0108E-Q1 IC 用于 RMII 接口(例如 TX 和 RX 连接仅在一个电平转换器中进行连接)。 我们可以为 RMII 使用该电平转换器吗?

电压为3.3V 至1.8V 和1.8V 至3.3V

此致、

Virali。