主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G14、 UCC37324、SN74HCT14
工具与软件:
您好!
我想使用 SN74LVC2G17DBVR 从输入端的0V 至3.3V 信号进行逻辑电平转换、并将其转换为输出端的0V 至5V 信号。 该器件能够可靠地做到这一点吗? 电源电压为5V。 如果不能、您能否推荐能够可靠做到这一点的器件? 每个输出的输出电流至少需要为30mA。 请尽早告诉我。
谢谢!
Eric Norton
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我想使用 SN74LVC2G17DBVR 从输入端的0V 至3.3V 信号进行逻辑电平转换、并将其转换为输出端的0V 至5V 信号。 该器件能够可靠地做到这一点吗? 电源电压为5V。 如果不能、您能否推荐能够可靠做到这一点的器件? 每个输出的输出电流至少需要为30mA。 请尽早告诉我。
谢谢!
Eric Norton
Eric、您好!
SN74LVC2G17DBVR 无法从3.3V 转换为5V。 SN74LVC2G17DBVR 具有施密特触发输入。 是否需要该功能?
SN74LVC2G07DBVR 是此处的一种选择、它具有漏极开路输出、并且可以使用拉电阻器将电压上拉至5V。 缺点是没有施密特触发输入。
我们还配有 SN74LV6T17、它具有转换功能和施密特触发输入。 但是、这是一个6位器件。
谢谢!
Hannah
您好、Clemens:
感谢您的答复。 我选择了不同的路径、想知道这是否有效:

双缓冲器 SN74LVC2G17DBVR 的工作情况与此类似、但不知道 VCC 电源如何。 我有两个来自两个电源的5V 电源轨。 一个降压转换器从24V 降压、可为整个电路板提供5V 电源。 5V_L 是来自激光电源的输入功率、可以关断、具体取决于激光是否开启。 我有一个问题、我可以在此配置中使用缓冲器、使用两个5V 电源、如果 VCC 不存在、它是否会损坏将输入驱动到缓冲器的 R53上拉电阻和 MOSFET?
谢谢!
Eric Norton