This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G17:能否使用该器件将3.3V 转换为5V 逻辑电平转换器?

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HCT14, SN74LVC2G14, UCC37324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1399407/sn74lvc2g17-can-i-use-this-device-to-convert-from-3-3v-to-5v-as-a-logic-level-translator

器件型号:SN74LVC2G17
主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G14UCC37324、SN74HCT14

工具与软件:

您好!

 我想使用 SN74LVC2G17DBVR 从输入端的0V 至3.3V 信号进行逻辑电平转换、并将其转换为输出端的0V 至5V 信号。 该器件能够可靠地做到这一点吗? 电源电压为5V。 如果不能、您能否推荐能够可靠做到这一点的器件? 每个输出的输出电流至少需要为30mA。 请尽早告诉我。

谢谢!

Eric Norton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!  

     SN74LVC2G17DBVR 无法从3.3V 转换为5V。  SN74LVC2G17DBVR 具有施密特触发输入。 是否需要该功能?

     SN74LVC2G07DBVR 是此处的一种选择、它具有漏极开路输出、并且可以使用拉电阻器将电压上拉至5V。 缺点是没有施密特触发输入。  

    我们还配有 SN74LV6T17、它具有转换功能和施密特触发输入。 但是、这是一个6位器件。  

    谢谢!  

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hannah、

     是的、此设计需要施密特触发输入。 是否还有其他任何工具可以执行此转换、例如双电源器件? 我需要某种可靠的器件来输出32mA 并处理至少500kHz 开关频率。 请告诉我。

    谢谢!

    Eric Norton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有可结合所有这些特性的逻辑器件。

    可以将兼容 TTL 的施密特触发逆变器(SN74HCT14)和任何强大的逆变器(SN74LVC2G14)组合在一起。 或者、使用栅极驱动器(UCC37324)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

     感谢您的答复。 我选择了不同的路径、想知道这是否有效:

    双缓冲器 SN74LVC2G17DBVR 的工作情况与此类似、但不知道 VCC 电源如何。 我有两个来自两个电源的5V 电源轨。 一个降压转换器从24V 降压、可为整个电路板提供5V 电源。 5V_L 是来自激光电源的输入功率、可以关断、具体取决于激光是否开启。 我有一个问题、我可以在此配置中使用缓冲器、使用两个5V 电源、如果 VCC 不存在、它是否会损坏将输入驱动到缓冲器的 R53上拉电阻和 MOSFET?

    谢谢!

    Eric Norton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这没问题;输入端始终具有高阻抗并具有过压容限。

    基于 MOSFET 的电平转换器的上升沿较慢、但我想500kHz 时无关紧要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

     感谢您为我澄清这一点。 SN74LVC2G17DBVR 具有施密特触发输入、因此可在输出端强化这些边缘。  

    谢谢!

    Eric Norton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理论问题是缓冲器稍后会检测到上升沿、因此脉冲宽度不再正确。 这对于快速 PWM 信号可能很重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 PWM 信号介于5kHz 至50kHz 之间、这是否重要? 默认值为20kHz、大多数客户使用这个值。 这会是问题吗?  该电路一直可靠且工作良好。 我选择这样做是因为 PWM 信号相当慢。 如果你有一个更好的方法去做,我愿意接受你的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是快速 PWM 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这个电路应该没问题吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱门斯