This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AC32:高级输入电压规格

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AC32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1401009/sn74ac32-high-level-input-voltage-specs

器件型号:SN74AC32

工具与软件:

您好!

最新的 SN74AC32数据表指定了 在4.5V 和5.5V 电源轨下的最小高电平输入电压分别为1.15V 和1.85V。 这两种规格不应该与之前的数据表修订版一样为3.15V 和3.85V 吗?

谢谢!  

Naiden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naiden、您好!

    这似乎是个错误、因为这些电流值实际上没有意义。 让我向我们的团队提出这个问题、我们将设法解决这个问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、或许该主题很快就解决了。 您能否估算一下为 最低高电平输入电压确定正确规格需要多长时间?

    谢谢!

    Naiden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naiden、您好!

    您对 VIH/VIL 规范的原始响应是正确的。

    我们已经报告了此情况、预计数据表将在下个月左右更新。

    此致、

    Owen