This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:封装查询

Guru**** 2598925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1405806/txb0104-q1-package-inquiry

器件型号:TXB0104-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

对  的封装信息感到非常困惑 TXB0104QRUTRQ1 .

这是否意味着我们要将焊盘扩展到封装侧(如可湿性侧面)?

例如每侧都有导电焊盘、因此更容易在制造过程中检查焊接。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具有可润湿侧翼的封装具有额外凹陷或台阶、相关文档对此进行了记载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    TXB0104QRUTRQ1没有可湿性侧面。 通常、如果具有可润湿侧翼、则封装图会进行凹陷或阶梯切割的封装修改、如本 常见问题解答中所示。  

    客户是否需要此功能? 如果不需要自动双向转换器、则 TXU0304-Q1WBQA 具有可湿性侧面并在此处使用。  

    此致、

    插孔