This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125:输出上升时间

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1406230/sn74lvc1g125-output-rise-time

器件型号:SN74LVC1G125

工具与软件:

嗨、团队:  

我对 SN74LVC1G125有两个问题。

我的客户有一个输入信号、该信号为3.3V LVCMOS、上升时间为5ns。 输出的上升时间将是多少?

数据表指出这是"...适用于高达100 MHz 的高速应用"。 SN74LVC1G125支持的最大信号速率是多少?

此致、
Johan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johan、您好!

    上升时间和最大信号速率在很大程度上取决于负载条件。 如果不知道您的系统的负载电容、我就无法就该器件的最大信号速率给出具体的答案。 数据表中所述的100 MHz 基于我们的测试负载条件、这些测试条件在 第8节"参数测量信息"中进行了说明。

    了解负载条件后、您可以在以下常见问题解答中找到计算转换速率的过程:  [常见问题解答]逻辑器件的输出转换速率是多少?

    然后可以通过1/(1/(输出转换速率)+ TPD 估算最大信号速率

    此致!

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    谢谢你。 I 为 SN74LVC1G125计算得出(假设为50pF)、并获得以下结果:

    tt = 2.9ns、 tpd = 3.7ns

    使用上述公式计算最大信号速率可得出:

    1/(1/(2.9ns)+ 3.7ns)= 2.9*10^-9Hz

    是否有拼写错误? 它是否应该:  

    1/(2.9ns + 3.7ns) ≈150MHz?

    此致、

    Johan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johan、您好!

    是的、是这样。

    此致!

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    感谢您的确认!

    此致、

    Johan