This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS74-Q1:SN74HCS74BQA-Q1芯片和封装问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1408959/sn74hcs74-q1-sn74hcs74bqa-q1-die-and-package-question

器件型号:SN74HCS74-Q1

工具与软件:

尊敬的 Expert:

我有几个问题要问 U.

对于 QFN 封装、是否检查了芯片与封装比率鉴定? 是单芯片还是多芯片? 它是封装中的非对称芯片吗? 应进行此类芯片和封装结构的板级可靠性鉴定。

非常感谢您的帮助!

此致

Imelda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imelda:

    我可以问客户是谁吗? 我们希望通过电子邮件或在内部论坛上分享这些信息。

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malcolm:

    客户是 Joyson。 我们与他们签订了 NDA。 您可以直接向我发送电子邮件。

    此致

    Imelda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imelda:

    我在电子邮件中添加了您。 我现在将关闭该主题帖。

    此致!

    Malcolm