This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245:双向 TDM 4MHz 缓冲器

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G126, SN74AUP2G125, LSF0108, SN74AXC8T245, SN74AHC1G126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1408672/sn74axc8t245-bidirectional-tdm-4mhz-buffer

器件型号:SN74AXC8T245
主题中讨论的其他器件:LSF0108、、 SN74AHC1G126、SN74LVC2G126 、SN74AUP2G125

工具与软件:

因此、我需要将 TDM 4MHz 总线的电压 LVL 从1v8更改为3v3。 TDM 主器件也会发生变化(在1v8侧或3v3侧、我可以从1v8侧获得一个信号、该信号会指示它是否是主器件)。

由于总线电容和 IC 驱动强度等某些原因、我需要缓冲 FS 和 CLK 信号[单独 LSF0108不是一个选项]。

我知道 3种可能的解决方案:

1类使用 SN74AXC8T245

我是否可以   使用 DIR2引脚和我之前提到的信号来连接 SN74AXC8T245的2个中间信号、以便它以两种方式缓冲[信号 A3/4至 A5/6和 B3/4至 B5/6 ]?  

我对这种解决方案的关注是锁存,SN74AXC8T245 具有比 V8和3V3两侧的 IC 更高的驱动强度。 恐怕 SN74AXC8T245会卡在某种自振荡状态、甚至卡在随机的高电平或低电平状态。  

是否有关于此类配置的知识? 提供的 PSPICE 模型是否足够准确、能够测试此类行为?  

2、  LSF0108和一些 SN74AHC1G126

该解决方案将使用 LSF0108 进行电压转换、然后在3V3侧、我打算使用2个背对背 SN74AHC1G126作为缓冲器、使能引脚将像这样进行控制:一个由前面提到的控制信号控制、另一个具有相同信号但通过非门。  

这种方案的问题是、它有4个 IC、没有 LSF0108的模型 、所以我甚至无法进行仿真。

参阅  SN74AHC1G126或更好的版本

该选项与前一个选项非常相似、但现在我移除了 LSF0108 、只需将  SN74AHC1G126 用作 LVL 移位器(与之前的逻辑相同)。此处的问题是、对于 SN74AHC1G126 、最小电源电压为2V、这虽然接近1V8逻辑上的最大电压。 可能有一种类似的方法接受较低的电源电压作为输入...   

可能是 SN74AUP2G125或 SN74LVC2G126?  

这个解决方案看起来更实用、但我仍然认为还有一个集成度更高的解决方案...

4 TI 推荐的其他器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法实现自动双向缓冲。

    如果您有一个方向信号、则您不需要组合多个缓冲器、但可以使用任何收发器(SN74xxx245)。 您认为为何每个信号需要两个通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么选择2个通道:我当时还在考虑分立式解决方案、当时还查看了一些 非常相似但只能单向使用的其他缓冲器/LVL 移位器。

    由于 IC 负责管理启用和禁用行为、因此这很好。  

    根据我在数据表中看到的内容、它可以同时用作3v3到3v3缓冲器、或用作1v8到3v3 LVL 移位器和缓冲器。  

    最后、该器件是否有 SPICE 模型?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、只有 IBIS 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、THX