Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G126, SN74AUP2G125, LSF0108, SN74AXC8T245, SN74AHC1G126
主题中讨论的其他器件:LSF0108、、 SN74AHC1G126、SN74LVC2G126 、SN74AUP2G125
工具与软件:
因此、我需要将 TDM 4MHz 总线的电压 LVL 从1v8更改为3v3。 TDM 主器件也会发生变化(在1v8侧或3v3侧、我可以从1v8侧获得一个信号、该信号会指示它是否是主器件)。
由于总线电容和 IC 驱动强度等某些原因、我需要缓冲 FS 和 CLK 信号[单独 LSF0108不是一个选项]。
我知道 3种可能的解决方案:
1类使用 SN74AXC8T245
我是否可以 使用 DIR2引脚和我之前提到的信号来连接 SN74AXC8T245的2个中间信号、以便它以两种方式缓冲[信号 A3/4至 A5/6和 B3/4至 B5/6 ]?
我对这种解决方案的关注是锁存,SN74AXC8T245 具有比 V8和3V3两侧的 IC 更高的驱动强度。 恐怕 SN74AXC8T245会卡在某种自振荡状态、甚至卡在随机的高电平或低电平状态。
是否有关于此类配置的知识? 提供的 PSPICE 模型是否足够准确、能够测试此类行为?
2、 LSF0108和一些 SN74AHC1G126
该解决方案将使用 LSF0108 进行电压转换、然后在3V3侧、我打算使用2个背对背 SN74AHC1G126作为缓冲器、使能引脚将像这样进行控制:一个由前面提到的控制信号控制、另一个具有相同信号但通过非门。
这种方案的问题是、它有4个 IC、没有 LSF0108的模型 、所以我甚至无法进行仿真。
2 参阅 SN74AHC1G126或更好的版本
该选项与前一个选项非常相似、但现在我移除了 LSF0108 、只需将 SN74AHC1G126 用作 LVL 移位器(与之前的逻辑相同)。此处的问题是、对于 SN74AHC1G126 、最小电源电压为2V、这虽然接近1V8逻辑上的最大电压。 可能有一种类似的方法接受较低的电源电压作为输入...
可能是 SN74AUP2G125或 SN74LVC2G126?
这个解决方案看起来更实用、但我仍然认为还有一个集成度更高的解决方案...
4 TI 推荐的其他器件