This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC04:关于回流焊

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1411326/sn74ahc04-about-reflow-soldering

器件型号:SN74AHC04

工具与软件:

大家好!

我想确认下面应用手册中所述的回流焊相关情况。

AN-2029操作和处理建议(修订版 H)

如果峰值回流焊温度为230~240°C、则不适合吗?

因为下图中的 TP 是260°C。

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryusuke:

    230-240没问题、温度不应超过260。

    此致!

    Malcolm