This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G99:无法输出噪声

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100, DIX4192, SN74LVC1G99

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1410316/sn74lvc1g99-could-not-output-noise

器件型号:SN74LVC1G99
Thread 中讨论的其他器件:TLV320DAC3100DIX4192

工具与软件:

尊敬的专家

我们有两个数字麦克风、它们通过 SN74LVC1G99DCTR 音频选择 IC 输出其中一个、将其连接到 TLV320DAC3100的 DIN、然后通过耳机或扬声器输出的芯片将其转换为模拟信号。

现在、数字麦克风的音频进入后、扬声器仅输出电流声音、SPKP 和 SPKM 的波形完全重叠。

配置如下:我不知道问题出在哪里、但是内部 DAC 模块看起来是不工作的。

//w 30 00 00 #更改为 Page 0

//w 30 01 01 # reset

//编程时钟设置编程 PLL 时钟分频器 P、J、D、R (如果使用 PLL)

/*# PLL_CLKIN = BCLK、CODEC_CLKIN = PLL_CLK

W 30 04 07

# J = 7.

W 30 06 07

# D = 0000、D (13:8)= 0、D (7:0)= 0

W 30 07 00 00

#

#(b)加电 PLL (如果使用 PLL)

# PLL 上电、P = 1、R = 4

#

第94章

#

#(c)编程 NDAC 并上电

#

# NDAC 已上电并设置为2

西30 0B 82.

#

#(d)编程并启动 MDAC

#

# MDAC 已上电并设置为7

W 30 0C 87

#

#(e)编程 OSR 值

#

# DOSR = 128、DOSR (9:8)= 0、DOSR (7:0)= 128

W 30 0D 00 80  

(f)需要时编程 I2S 字长(16、20、24、32位)

#和主模式(BCLK 和 WCLK 是输出)

#

#模式为 I2S、字长为24、从模式

W 30 1B 20

#(g)对要使用的处理块进行编程

#

#选择处理块 PRB_P11

W 30 3C 0B

W 30 00 08

W 30 01 04

W 30 00 00 00

#

#(h)其他页0控件

#

# DAC =>通过引脚禁用音量控制

宽30 74 00*/

# 3. 对模拟块进行编程

#

#(a)将寄存器页设置为1

#

W 30 00 01

#

#(b)编程共模电压(默认值= 1.35V)

#

W 30 1F 04.

#

#(c)编程耳机专用 depop 设置(如果使用耳机驱动器)

#

#去 POP 音、上电= 800ms、步进时间= 4ms

W 30 21 4E.

#

#(d)编程 DAC 输出到输出放大器(耳机/线路输出或扬声器)的路由

#

# LDAC 路由到 HPL OUT、RDAC 路由到 HPR OUT

西30 23 44.

#

#(e)取消静音并设置输出驱动器的增益

#

#取消 HPL 静音、设置增益= 8db

西30 28 46.

#取消 HPR 静音、设置增益= 8dB

第46章:我是你的

#取消 D 类静音、设置增益= 18dB

W 30 2A 1C

#

#(f)加电输出驱动器

#

# HPL 和 HPR 已上电

W 30 1F C2.

#启动 D 类驱动程序

W 30 20 86

#启用 HPL 输出模拟音量,设置=-9dB

西30 24 92.

#启用 HPR 输出模拟音量,设置=-9dB

西30 25 92.

#启用 D 类输出模拟音量,设置=-9dB

西30 26 92.

# 4. 应用由去 POP 音设置和软步进设置确定的等待时间

驱动器增益或轮询页1/寄存器63的#

#

# 5. 为 DAC 加电

#(a)将寄存器页设置为0

#

W 30 00 00 00

#

#(b)为 DAC 通道上电并设置数字增益

#

#为 DAC 左右声道加电(软步进已启用)

W 30 3F D4

## DAC Left Gain = 23dB

W 30 41 2E

# DAC 右侧增益= 24dB

W 30 42 30

#

#(c)取消数字音量控制静音

#

#取消 DAC 左右声道静音

W 30 40 00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请给出有问题的输入/输出信号的原理图和示波器迹线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的克莱门斯

    原理图如下:(1.麦克风从 DIX4192的端口 A 进入、从端口 B 输出、时钟由 DIX4192提供)

    2.转换后的数字音频连接到 DIN、然后由 SPKP 和 SPKM 输出

    示波器屏幕截图如下:
    MICDATA-RIGHT 输入信号、如图所示

    DIX4192:PORT_A_IN、PORT_B_OUT

    TLV320DAC3100的 SPKP 和 SPKM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    在原始问题中将 SN74LVC1G99作为器件。 您尤其对此器件有问题吗、如果有、我们可以提供仅该器件输入和输出的示波器屏幕截图?

    如果问题与该器件无关、则我可以将您引导至正确的论坛、以更好地帮助您解决此问题。

    此致、

    Owen