请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CY74FCT16245T 工具与软件:
大家好!
我正在使用 Spartan 6 FPGA (XC6SLX4-2TQG144I)和16位收发器(CY74FCT16245T)。 我已经将 FPGA 的 I/O 组配置为 LVCMOS33输入。 根据 FPGA 数据表(DS162)、最大输入电压(Vin max)为4.1V。 此收发器由5.0V 电源供电、虽然其数据表指定的典型输出电压(Vout)为3.3V、但不提供最大输出电压。
在此配置中、能否将 CY74FCT16245T 的输出安全地连接到 FPGA?