This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CY74FCT16245T:CY74FCT16245T 输出与配置为 LVCMOS33的 Spartan 6 FPGA I/O 组的兼容性

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CY74FCT16245T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1415753/cy74fct16245t-compatibility-of-cy74fct16245t-output-with-spartan-6-fpga-i-o-banks-configured-to-lvcmos33

器件型号:CY74FCT16245T

工具与软件:

大家好!

我正在使用 Spartan 6 FPGA (XC6SLX4-2TQG144I)和16位收发器(CY74FCT16245T)。 我已经将 FPGA 的 I/O 组配置为 LVCMOS33输入。 根据 FPGA 数据表(DS162)、最大输入电压(Vin max)为4.1V。 此收发器由5.0V 电源供电、虽然其数据表指定的典型输出电压(Vout)为3.3V、但不提供最大输出电压。

在此配置中、能否将 CY74FCT16245T 的输出安全地连接到 FPGA?