This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:从 Bn 到 AN 的泄漏电流

Guru**** 2594400 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1416225/lsf0102-leakage-from-bn-to-an

器件型号:LSF0102

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户(Len~ñ a)想了解有关 LSF0102的信息、如果 Bn 端口处于@ 0.7V ~低电平状态、该低电压是否会向处于低电平状态的端口泄漏?

从 D/S 来看、如果任何一个为低电平(Bn 将泄漏到 A)、Bn 似乎直接连接到、但在英特尔最新的参考设计中、它们实际上使用此器件来阻止泄漏。  因此需要在此处进行确认。

谢谢!

Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于低于 Vref_A 的电压、LSF 确实用作一个模拟开关。

    仅当 EN 被拉至低电平时、I/O 才被隔离。 这是英特尔的参考设计在做什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    与 Clemens 的建议类似、可以使用该器件来分离 I/O 信号、使其不会相互影响。 它需要通过开漏驱动器将 EN 引脚驱动为低电平、与此处所示的设置类似: www.ti.com/.../5614304068001

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack、Clemens:

    感谢您的回复、

    我没有看到 Intel 使用了 EN 引脚...  奇怪、感谢确认、让我与客户确认一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    这也与我所看到的一致。 似乎没有任何以 EN 引脚为基准的额外逻辑。 如果开漏驱动器实施不可行、客户也可能会看到 TXS0102 和将 EN 引脚驱动为低电平以禁用 I/O (也不再需要外部上拉电阻)。  

    此致、

    插孔