This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV541A:输出拓扑

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV541AT, SN74ABT541B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1416978/sn74lv541a-output-topology

器件型号:SN74LV541A
主题中讨论的其他器件: SN74ABT541B

工具与软件:

SN74ABT541和 SN74LV541的拓扑差异是什么?

2. SN74LV541AT 的输出是否能够连接到高拉5V 电源轨? VO 的两个器件的绝对额定值似乎不同?  

SN74LV541AT => VCC + 0.5V;当 VCC =~时、VO 降额仅为0.5V μ s

SN74ABT541B=>5.5V

此致

Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ABT 使用双极晶体管、并允许非常高的输出电流。 LV-A 是普通 CMOS。

    当输出被禁用或断电时、两种器件都允许上拉电阻。 (LV-AT 数据表针对这种情况有一个单独的限值。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    我仍然对绝对最大值感到困惑 VO 引脚上的额定电压。 VO 引脚的最大额定电压被寻址为 Vcc + 0.5V。 当 Vcc=0V 时、电压降额是否仅为0.5V???

     在 Nexperia 提供的74LV541AT 中、客户认为解决输出电压降额问题非常明确。 工作模式和供电模式请参阅下面的内容。 当处于断电模式时、最大值为 电压高达+7V。 电压应力的理解要容易得多、对吧?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 与 Nexperia 器件的额定值是相同的。