请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1417228/txs0102-schematics-review
器件型号:TXS0102工具与软件:
你(们)好
我想 转换 I2C 信号逻辑电平
案例1)从逻辑3.3V 更改为2.5V 以及从 MCU 获取 I2C 信号。

案例2)从逻辑1.8V 到 2.5V 以及来自 FPGA 的 I2C 信号(FPGA 侧附近添加了上拉电阻)(通过板对板连接器、然后连接到 TXS 器件输入)。

请查看上述原理图、并告知我需要进行的任何更改。
此外、我们可以使用 TXS0102DQER 器件将 GPIO (复位)电平从3.3V 转换为2.5V 吗?