This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:原理图审阅

Guru**** 2589570 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1417228/txs0102-schematics-review

器件型号:TXS0102

工具与软件:

你(们)好   

我想  转换 I2C 信号逻辑电平  

案例1)从逻辑3.3V 更改为2.5V 以及从 MCU 获取 I2C 信号。

 

案例2)从逻辑1.8V 到 2.5V 以及来自 FPGA 的 I2C 信号(FPGA 侧附近添加了上拉电阻)(通过板对板连接器、然后连接到 TXS 器件输入)。

 

请查看上述原理图、并告知我需要进行的任何更改。  

此外、我们可以使用 TXS0102DQER 器件将 GPIO (复位)电平从3.3V 转换为2.5V 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 要求 VCCA 不大于 VCCB。  TXS 已经具有内部上拉电阻器。  否则、看起来正常。

    如果您可以使用 内部上拉电阻器、则 TXS 可用于 GPIO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mithun:

    为确保器件正常运行、应遵循 VCCA <= VCCB、并且建议移除外部上拉电阻、因为 TXS0102包含内部10k Ω 上拉电阻。 除此之外、原理图看起来还可以。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。