This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106:用于 SD 卡 IO 转换

Guru**** 2769385 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS02612, LSF0108, TXB0106, TXS0206A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1417980/txb0106-for-sd-card-io-translation

器件型号:TXB0106
主题中讨论的其他器件:LSF0108、、 TXS0206A、TXS02612

工具与软件:

TXB0106或 LSF0108 自动双向电压转换器无法用于代替 TSX0206A 等专用转换器、有什么原因吗? 假设不需要时钟反馈引脚功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    根据我的理解、SD 卡接口信号 可以在 推挽和开漏模式下运行、在这种情况下、由于内部4K 串联电阻器存在争用、TXB 型转换器将不兼容。 可以使用 LSF0108、但需要相应地调整 I/O 上的外部 RC 元件的大小以支持所需的数据速率。  TXS0206A 还具有用于 CLK 的专用通道、为这些通道提供缓冲。  

    www.ti.com/.../scea096.pdf

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除非是一些非常旧的传统模式、否则切勿听说在开漏模式下运行的接口。 假设主机和 SD 卡都是 CMOS 的"推挽"接口、数据线是双向的。  TXB0106和 LSF0108都支持 CMOS 推挽电压转换。 4K 电阻器与 TXB0106中的发送缓冲器串联、因此不会对接收到的信号产生任何影响。 因此、我仍然没有看到它们不应该运行的有效原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kevin:

    CMD 线路能够在初始化期间以开漏和推挽模式运行。 但是、如果不适用于您的应用、则说明 TXB0106可以支持推挽自动双向信号。 但请记住、TXB0106不应使用小于50k Ω 的外部上拉电阻、以防使用内部4K 串联电阻器形成分压器网络。  

    TXS0206A 还具有不同的架构、支持指定的 CLK 信号、从而提供更好的边沿。 对于无法使用 TXS0206A 的原因、是否存在任何限制?  

    谢谢!

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的设计中没有任何外部上拉电阻。 不过、我不知道 SD 卡中是否内置了一个。 TXS0206A 仅采用 BGA 封装、因此我们无法使用无铅 BGA。 此外、狭窄的俯仰可能太难将其移出。  我可以只使用 TXS02612、即使不需要多路复用功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    谢谢您的反馈。 我已经为将来的开发工作记录了这种担忧。 如果您有任何其他问题、请告知我们。  

    此致、

    插孔