Other Parts Discussed in Thread: TXS02612, LSF0108, TXB0106, TXS0206A
主题中讨论的其他器件:LSF0108、、 TXS0206A、TXS02612
工具与软件:
TXB0106或 LSF0108 自动双向电压转换器无法用于代替 TSX0206A 等专用转换器、有什么原因吗? 假设不需要时钟反馈引脚功能。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Kevin:
根据我的理解、SD 卡接口信号 可以在 推挽和开漏模式下运行、在这种情况下、由于内部4K 串联电阻器存在争用、TXB 型转换器将不兼容。 可以使用 LSF0108、但需要相应地调整 I/O 上的外部 RC 元件的大小以支持所需的数据速率。 TXS0206A 还具有用于 CLK 的专用通道、为这些通道提供缓冲。
此致、
插孔
嗨、Kevin:
CMD 线路能够在初始化期间以开漏和推挽模式运行。 但是、如果不适用于您的应用、则说明 TXB0106可以支持推挽自动双向信号。 但请记住、TXB0106不应使用小于50k Ω 的外部上拉电阻、以防使用内部4K 串联电阻器形成分压器网络。
TXS0206A 还具有不同的架构、支持指定的 CLK 信号、从而提供更好的边沿。 对于无法使用 TXS0206A 的原因、是否存在任何限制?
谢谢!
插孔