This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LXC8T245:输入悬空时的 I/O 和 VCC 电流

Guru**** 2590910 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1418474/sn74lxc8t245-i-o-and-vcc-current-when-input-is-floated

器件型号:SN74LXC8T245

工具与软件:

SN74LXC8T245数据表的第8.3.1.1节中显示"建议在 I/O 上保持一个有效的电压电平、以避免高电流消耗。" 这种"高电流消耗"的限制是什么?

我在图6-5和6-6中看到有关 Icc 与 VIN 的表、而且我确实看到、在最大 VCC 条件(室温下的典型值)下、电流尖峰高达1.9 mA。 这就是数据表中"高电流"的含义吗?

其他一些问题:

  1. I/O 输入泄漏电流(I_I)是否也会增加? 如果是、是否有详细说明行为的图表?
  2. 是否有图表显示了扩展温度范围内的最坏情况性能? 例如、在-40°C 和+85°C 时、max (ICC)与 VIN 是否存在特性?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图6-5/6-6中显示的高"电流消耗"是击穿电流;请参阅 [常见问题解答]慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?

    击穿电流流入 VCC 并从 GND 流出。 泄漏电流流入或流出输入引脚、不受影响。

    这里没有保证的限制。 在任何情况下、都应避免输入悬空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢提供参考。 这种"没有保证的限制"的说法是充分的理由、使我能够继续并遵循避免浮置输入的指导。 谢谢。