This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G07:适用于应用的 SN74AUP1G07

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G07, SN74AUP1G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1419189/sn74aup1g07-sn74aup1g07-for-application

器件型号:SN74AUP1G07
主题中讨论的其他器件: SN74AUP1G34

工具与软件:

尊敬的支持者:

1、"多适配器模式"下亮度不能调整的问题

调整 RV466的拉高电阻(499欧姆至2.2K 欧姆)可以调整亮度。

我想问为什么?

2.

当 RV466为499欧姆时、

(1) GPIO7_BL_PWM_GPU ->可以是高电平/低电平

(2) DGFF_BIA_PWM_1P8 ->保持高电平

结果:无法调整亮度失败

3.

RV466为2.2K 欧姆时

(1) GPIO7_BL_PWM_GPU ->可以是高电平/低电平

(2) DGFF_BIA_PWM_1P8 ->可以为高电平/低电平

结果:亮度可调整通过

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在1.8V 电源电压下、SN74AUP1G07的典型输出阻抗约为100 Ω;这将会像 RV466一样形成一个分压器。 额定驱动强度为1.9 mA、因此实际输出阻抗可能更高。

    为何使用开漏输出? SN74AUP1G34不需要上拉电阻器。