https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1413405/sn54ac00-sp-sn54ac00w_sp
器件型号:SN54AC00-SP工具与软件:
我 在 TI 网站上找到了 IBIS sn54ac00w_sp、但它的特点是3V 至5.5V。 您是否具有2.5V 电源的一个?
谢谢!
语言
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1413405/sn54ac00-sp-sn54ac00w_sp
器件型号:SN54AC00-SP工具与软件:
我 在 TI 网站上找到了 IBIS sn54ac00w_sp、但它的特点是3V 至5.5V。 您是否具有2.5V 电源的一个?
谢谢!
语言
尊敬的 Lang:
很抱歉耽误你的时间。 下面是模型:
ibis 模型出现问题、无法运行。 请提供建议。
警告- Out_2.5V 型号:[上升波形]
[R_FIXED]=50欧姆且[V_FIXED]=0V
的典型柱直流端点为0.00V 和2.07V、但是
对模型的 I-V 表应用的等效负载可得出
不同电压(-0.00V 和1.95V)
差异分别为0.00%和6.44%。
由 IBIS 文件中的 hpeesofsim `H:/LTRINH/miscellaneous/simulation/IBIS_models/TI/sn54ac00w_sp_2V5_3V3_5V.ibs 检测到的警告
信号变化。
警告- Out_2.5V 型号:[上升波形]
[R_fixed]=50欧姆且[V_fixed]=2.5V 的情况下使用
具有0.66V 和2.50V 的典型列直流端点、但是
对模型的 I-V 表应用的等效负载可得出
不同的电压(0.48V 和2.50V)、
差异分别为8.93%和0.00%。
在 IBIS 文件中由 hpeesofsim `H:/LTRINH/miscellaneous/simulation/IBIS_models/TI/sn54ac00w_sp_2V5_3V3_5V.ibs 检测到错误
信号变化。
错误-型号 OUT_2.5V:[下降波形]
[R_FIXED]=50欧姆且[V_FIXED]=0V
具有0.00V 和2.54V 的典型列直流端点、但是
对模型的 I-V 表应用的等效负载可得出
不同电压(-0.00V 和1.95V)
差异分别为0.04%和30.31%。
状态/总结
hpeesofsim (*) 511.update1.0 11月21 2019 , mint 版本5.
(64位 windows 构建时间:2019年11月22日星期五03:45:24 +0000)
-------------------------------------------------------
仿真中有错误。
-------------------------------------------------------