This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54AC00-SP:sn54ac00w_sp

Guru**** 2593600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1413405/sn54ac00-sp-sn54ac00w_sp

器件型号:SN54AC00-SP

工具与软件:

我 在 TI 网站上找到了 IBIS sn54ac00w_sp、但它的特点是3V 至5.5V。 您是否具有2.5V 电源的一个?

谢谢!

语言

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lang:

    您从哪里获得模型? 我在产品文件夹中没有看到。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    www.ti.com/.../SN54AC00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lang:

    我来看看是否可以为您添加这些电压电平。 它将在完成时向您更新。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    您是否有完成此任务的时间表? 我们的客户正在等待。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lang:

    我明天会为您准备这件事。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lang:

    很抱歉耽误你的时间。 下面是模型:  

    e2e.ti.com/.../sn54ac00w_2D00_sp.ibs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到您的模型额定值为2.5V±10%。 由于上升/下降时间和2.5V 至10%的抖动问题、我们在2.5V±5%而不是10%的容差下使用该器件。 您是否能够让模型在2.375V、2.5V 和2.625V 下工作?

    非常感谢您的帮助、

    语言

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lang:

    我将不得不与设计交谈、看看他们是否可以在5%容差的情况下发送一些数据。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ibis 模型出现问题、无法运行。 请提供建议。

    警告- Out_2.5V 型号:[上升波形]
    [R_FIXED]=50欧姆且[V_FIXED]=0V
    的典型柱直流端点为0.00V 和2.07V、但是
    对模型的 I-V 表应用的等效负载可得出
    不同电压(-0.00V 和1.95V)
    差异分别为0.00%和6.44%。
    由 IBIS 文件中的 hpeesofsim `H:/LTRINH/miscellaneous/simulation/IBIS_models/TI/sn54ac00w_sp_2V5_3V3_5V.ibs 检测到的警告
    信号变化。
    警告- Out_2.5V 型号:[上升波形]
    [R_fixed]=50欧姆且[V_fixed]=2.5V 的情况下使用
    具有0.66V 和2.50V 的典型列直流端点、但是
    对模型的 I-V 表应用的等效负载可得出
    不同的电压(0.48V 和2.50V)、
    差异分别为8.93%和0.00%。
    在 IBIS 文件中由 hpeesofsim `H:/LTRINH/miscellaneous/simulation/IBIS_models/TI/sn54ac00w_sp_2V5_3V3_5V.ibs 检测到错误
    信号变化。
    错误-型号 OUT_2.5V:[下降波形]
    [R_FIXED]=50欧姆且[V_FIXED]=0V
    具有0.00V 和2.54V 的典型列直流端点、但是
    对模型的 I-V 表应用的等效负载可得出
    不同电压(-0.00V 和1.95V)
    差异分别为0.04%和30.31%。
    状态/总结
    hpeesofsim (*) 511.update1.0 11月21 2019 , mint 版本5.
    (64位 windows 构建时间:2019年11月22日星期五03:45:24 +0000)
    -------------------------------------------------------
    仿真中有错误。
    -------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在同一型号中看不到3.3V 和5V 的任何错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lang:

    让我来看一下我是否可以解决这个问题。 我不是 IBIS 模型方面的专家、因此在制作过程中可能发生了一些错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lang:

    我们的设计团队正在努力解决此问题、我们应该在明天就能找到解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    有任何相关更新? 谢谢!

    语言

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lang:  

    我刚刚收到设计团队的来信。 由于这是一个旧器件、因此我们无法运行仿真来获取2.5V 数据。

    此外、我使用的模型、通过推断给定的3V 和5V 数据来降低至2.5V。 然而,这并不能使一个工作模型,正如你从我发送给你的那一个可以看到的。  

    需要从 IBIS 模型获取哪些数据? 我们可以尝试进行基准测试、并在需要时提供测试结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要 IBIS 模型来对输出波形(上升/下降时间、逻辑电平...)进行仿真 连接到负载、以实现信号完整性。 如果必须进行基准测试、什么时候可以制作?

    谢谢!

    语言

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    语言、

    我将与设计团队交谈、了解我们可以做什么。