This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH162374:74LVTH162374ZRDR 备选器件

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1422595/sn74lvth162374-74lvth162374zrdr-alternative

器件型号:SN74LVTH162374

工具与软件:

您好!

我们有一个使用 74LVTH162374ZRDR 的旧 PCB。 我们很难找到这些器件。

我看到 74LVTH162374GRDR 有一个源、它看起来引脚兼容。 这是否包含铅?

数据表显示:

FBGA–GRD

FBGA–ZRD (无铅)

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvth162374.pdf

是否有其他封装兼容的替代产品?

即使是停产器件也是可以选择的选项。

如果我们可以向新器件添加焊球、我们可以制作接口板。

SN74LVTH16374DGGR 是最佳选择吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些停产器件的唯一授权供应商是 Rochester Electronics。

     74LVTH162374GRDR 无铅。

    用于大型触发器的所有 BGA 封装均已停产。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 

    每当我查看 Rochester Electronics 时、会看到它

    https://www.rocelec.com/part/01t4w00000POXpOAAX-74LVTH162374GRDR

    RoHS 合规性:否
    无铅:否

    Digikey 与之相反:

    https://www.digikey.co.uk/en/products/detail/texas-instruments/74LVTH162374GRDR/11557769

    符合 RoHS 状态 ROHS3
    REACH 状态 REACH 不受影响

    TI 网站上是否有位置显示 74LVTH162374GRDR 无铅?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    TI 通常不会将此类数据用于 EOL 器件。 对于这样的情况、我们强烈建议切换到当前支持的器件。

    此致!

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我只依赖 Digikey。

    数据表显示了 GQL 和 ZQL BGA 封装。 这些封装已被兼容的 GRD 和 ZRD 取代、因为旧供应商突然停止使用它们(并且数据表未更新)。 后来、BGA 器件被 TI 停产。

    Zxx 封装是无铅的、但 Gxx 封装确实包含铅。

    您的 PCB 没有无铅替代品。 您必须使用带有引线的器件、或重新设计电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在研究制作接口板。 如果我们可以在基础上添加 BGA、我们可以使用 SN74LVTH16374DGGR

    否则、我们将侵入 PCB。

    感谢您的支持。