This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:逻辑电平 VOH、VIH、VOL、VIL

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0102, TXS0104E, TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1420905/lsf0102-logic-levels-voh-vih-vol-vil

器件型号:LSF0102
主题中讨论的其他器件: TXS0104ETXS0102

工具与软件:

大家好、团队成员:

对于 LSF0102、数据表中未定义任何逻辑电平、因为它是无源开关。

在 VrefA=VrefB=3.3V 的情况下、我应该考虑0V 至3.3V 的电压吗?  

2.如果 VrefA 为1.8V、电平应该为0V 至1.8V? 如果 VrefB 为3.3V、电平应该为0V 至3.3V?

谢谢。此致、

Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如需了解如何计算 VOL、请参阅 影响 TXS/LSF VOL 的因素

    输出是开漏输出、因此没有 VOH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vidhya:

    您可以将逻辑电平视为以较低电压电源为基准。 对于低于 VREFA 的输入电压、开关处于闭合状态、VOL 的确定与应用手册 Clemens' shared 类似。 如果输入电压等于 VREFA 或更高、则 FET 处于开路状态、并且 VOH 可以接近 VCC、前提是已填充外部上拉电阻并上拉至 VREFx。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、Clemens

    当 VREFB=3.3V 时、VOH = 3.3V

    当 VREFA=1.8V 时、VOH = 1.8V

    对于 VOL、请参阅数据表中的快照。

    在这里、VOL 被视为0.35V? 或0.175V??

    2、此外、偏置电阻器不应该是200KOhms? 3mA 是否应为963欧姆?? 请澄清。  

    3.根据克莱门斯分享的链接,  

    在本例中、Ron = 18欧姆。

    对于 VOL、应该考虑哪一个?

    4. VIH 和 VIL 呢? 它是否应为 VIH= VREFx 且 VIL=0V?

    谢谢。此致、

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. VOL 取决于输入电压和通过开关的电流。 请参阅我链接到的文档。 (表8-3显示了示例值;您无需使用它们。)

    2.偏置电阻器应始终为200 kΩ。 表中的值适用于上拉电阻。

    3. VIL 是另一个将线路拉低的设备的 VOL。 IOL 是流经开关的电流、即流经输出侧上拉电阻器的电流。

    4.没有 VIH。 没有最大 VIL;实际 VIL 与将线路拉低的其他器件的 VOL 相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的注释内联。

    1、3如果采用其他设备的 VIL、LSF 部件的 VOL 将大于 LSF、这违反了 LSF >VOLmax 条件、以将其他设备与 VILmax 部件连接

    在本例中、以下是其他器件的规格

    VILmax = 0.54V

    IOL = 1mA

    将为我提供反馈  

    VOL = VIL+(IOL * ron)

    在 LSF 数据表中、10mA 电流的 Ron 为18Ohm。 其中没有1mA 电流的详细信息。

    如果考虑1mA 电流为50欧姆、则 LSF 的 VOL = 0.54+(0.001* 50)=0.59V、即0.59V > 0.54V

    请澄清。

    2.好的

    4. LSF 的 VIL 与其他设备的 VOL 相同。 是否可以将 LSF 的 VIH 视为与其他器件的 VOH 类似?

    谢谢!

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. rON 不会随着电流的减小而变化。 您的 VOL 值并不现实;这个0.54V 值的测试电流是多少?

    4. LSF 没有 VIH。 但当输入电压为 VREFA 或更高时、开关断开、输出端的上拉电阻器会将输出置于高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在行中查找我的答案。

    1.若 RON 不变,则 VOL = 0.54+(0.001* 18)=0.558V ,仍违反0.558V > 0.54V

    其他器件的1mA 电流为0.54V、VDD = 1.8V

    4.以 VREFB 为基准的引脚会怎么样?

    请澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.如果另一台设备的实际 VOL 为0.54V ,则无法使用 LSF 将其连接到 VIL≤0.558 V 的设备

    没有以 VREFB 为基准的引脚;两侧的所有 I/O 引脚都被钳位在 VREFA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是否有建议?

    我需要一个双向电平转换器、用于 CPU 的 MDC 和 MDIO 接口(具有1.8V 逻辑电平)。  

    另外、对于复位和中断信号、我需要在1.8V 和3.3V 之间进行电平转换  

    4.如果 B1和 B2被钳位到 VRefA 上,没有电平转换?  

    在本例中、VREFA=1.8V、VREFB=3.3V

    在将 B 向下转换为 A 时、当 B1/B2为高电平(3.3V)时、A1/A2将要求达到 VrefA、这是预期行为。

    在升压转换 A 到 B 时、当 A1/A2为高电平(1.8V)时、B1/B2将不会处于3.3V 且钳位至1.8V? B1和 B2引脚上没有电平转换。 预期的行为是电压电平为3.3V。 请说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.信号频率是多少? 一般来说、TXS0102或 TXS0104E 可以满足这一要求。 请注意、TXS 具有内部上拉电阻器、不应与外部上拉或下拉电阻器一起使用。

    4. LSF 本身固定到 VREFA。 然后、上拉电阻器产生更高的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. LSF0102能否使用?

    2. B1和 B2引脚上的外部上拉电阻可以达到3.3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.可以、但前提是上拉电阻足够强(具体取决于速度和总电容)、并且另一个器件具有足够的驱动强度来通过这些电阻灌入电流。

    2.可以;两侧都可以上拉至任何不低于 VREFA 的电压。