主题中讨论的其他器件: TXS0104E、 TXS0102
工具与软件:
大家好、团队成员:
对于 LSF0102、数据表中未定义任何逻辑电平、因为它是无源开关。
在 VrefA=VrefB=3.3V 的情况下、我应该考虑0V 至3.3V 的电压吗?
2.如果 VrefA 为1.8V、电平应该为0V 至1.8V? 如果 VrefB 为3.3V、电平应该为0V 至3.3V?
谢谢。此致、
Vidhya
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、团队成员:
对于 LSF0102、数据表中未定义任何逻辑电平、因为它是无源开关。
在 VrefA=VrefB=3.3V 的情况下、我应该考虑0V 至3.3V 的电压吗?
2.如果 VrefA 为1.8V、电平应该为0V 至1.8V? 如果 VrefB 为3.3V、电平应该为0V 至3.3V?
谢谢。此致、
Vidhya
否
如需了解如何计算 VOL、请参阅 影响 TXS/LSF VOL 的因素。
输出是开漏输出、因此没有 VOH。
您好、Jack、Clemens
当 VREFB=3.3V 时、VOH = 3.3V
当 VREFA=1.8V 时、VOH = 1.8V
对于 VOL、请参阅数据表中的快照。

在这里、VOL 被视为0.35V? 或0.175V??
2、此外、偏置电阻器不应该是200KOhms? 3mA 是否应为963欧姆?? 请澄清。
3.根据克莱门斯分享的链接,

在本例中、Ron = 18欧姆。
对于 VOL、应该考虑哪一个?
4. VIH 和 VIL 呢? 它是否应为 VIH= VREFx 且 VIL=0V?
谢谢。此致、
Vidhya
1. VOL 取决于输入电压和通过开关的电流。 请参阅我链接到的文档。 (表8-3显示了示例值;您无需使用它们。)
2.偏置电阻器应始终为200 kΩ。 表中的值适用于上拉电阻。
3. VIL 是另一个将线路拉低的设备的 VOL。 IOL 是流经开关的电流、即流经输出侧上拉电阻器的电流。
4.没有 VIH。 没有最大 VIL;实际 VIL 与将线路拉低的其他器件的 VOL 相同。
我的注释内联。
1、3如果采用其他设备的 VIL、LSF 部件的 VOL 将大于 LSF、这违反了 LSF >VOLmax 条件、以将其他设备与 VILmax 部件连接
在本例中、以下是其他器件的规格
VILmax = 0.54V
IOL = 1mA
将为我提供反馈
VOL = VIL+(IOL * ron)
在 LSF 数据表中、10mA 电流的 Ron 为18Ohm。 其中没有1mA 电流的详细信息。
如果考虑1mA 电流为50欧姆、则 LSF 的 VOL = 0.54+(0.001* 50)=0.59V、即0.59V > 0.54V
请澄清。
2.好的
4. LSF 的 VIL 与其他设备的 VOL 相同。 是否可以将 LSF 的 VIH 视为与其他器件的 VOH 类似?
谢谢!
Vidhya
1.是否有建议?
我需要一个双向电平转换器、用于 CPU 的 MDC 和 MDIO 接口(具有1.8V 逻辑电平)。
另外、对于复位和中断信号、我需要在1.8V 和3.3V 之间进行电平转换
4.如果 B1和 B2被钳位到 VRefA 上,没有电平转换?
在本例中、VREFA=1.8V、VREFB=3.3V
在将 B 向下转换为 A 时、当 B1/B2为高电平(3.3V)时、A1/A2将要求达到 VrefA、这是预期行为。
在升压转换 A 到 B 时、当 A1/A2为高电平(1.8V)时、B1/B2将不会处于3.3V 且钳位至1.8V? B1和 B2引脚上没有电平转换。 预期的行为是电压电平为3.3V。 请说明。