This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245:传播延迟

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1418470/sn74axc8t245-propagation-delay

器件型号:SN74AXC8T245
主题中讨论的其他器件:LSF0108

工具与软件:

您好!

我们的应用如下所示、  

单方向 VCCB->VCCA

Ch2:VCCA=0.66V

CH1: VCCB=1.2V

我们发现信号的失真数据速率约为>10MHz。

我需要检查传播延迟、对吧? 支持的最大频率为1/88ns=11.3Mhz?

是否有更好的建议适用于~20Mhz 应用?


谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1 / 88ns = 11.3Mbps = 5.7 MHz

    没有其他器件可以在如此低的电压下工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    我发现 LSF0108似乎支持0.65V 至1.8V、其中提到"VREF1支持0.65V 至 VREF2 - 0.6V"。

    它可支持0.65V 至1.25V、对吧? 谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 是一款无源开关、因此其传播延迟非常短。

    LSF 会钳制所有高于 VREF1的电压。 当转换到更高的电压时、上升沿由输出端的上拉电阻器产生、但在您的情况下、您希望输出较低的电压、因此即使与高阻值电阻器一起工作也是如此。

    请注意、LSF 需要两个基准电压之间的最小差值、但 VREF2可以使用高于上拉电压的电压。 因此、您可以使用0.65V 和1.2V 的上拉电压、VREF1 = 0.65V 并将 VREF2连接到1.8V 或3.3V 等电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    我们计划使用 LSF0108将0.65V 转换为(1.5V 或1.8V)。

    您  过去测试过这两个电压转换测试波形了吗?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在转换到更高的电压时、您必须使用一个足够强的上拉电阻器、以便生成足够快的上升沿。 (实际值取决于电路板的电容、因此我无法提供估算或测试。) 0.65V 器件必须能够通过上拉电阻器灌入电流、这很可能是一个问题。 为了进行向上转换、使用 AXC 可能是一个更好的主意。