This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:IO 级兼容性

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102, SN74LVC244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1425640/txs0108e-io-level-compatibility

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件:LSF0102SN74LVC244A

工具与软件:

大家好、团队成员:

IC1和 CPU 之间有 GPIO、SPI 和 UART 接口。

                

以下是 IC1 IO 电平(类型 I 和 II)。

VOHmin = 3V、VOHmax = 3.3V

VOL max = 0.4V

VIHmin = 3V、VIHmax = 3.3V

VIL 最大值=0.6V

 

它以 IO 电平连接到 CPU、如下所示。

VOHmin = 2.64V、VOHmax = 3.3V

VOL max = 0.66V

VIHmin = 2.31V、VIHmax = 3.3V

VIL 最大值=0.99V

 

CPU 至 IC1接口:

未满足 VIH>VIH VOH

不符合 VOL < VIL

 

IC1至 CPU 接口:

达到 VIH>VIH VOH

VOL <VIL

 

 两个器件都由3.3V 电源供电。

 

如果在两个器件之间使用 TXS0108EPWR 电平转换器、仍会导致规格失败。

 

VOHmin = 2.211V

VIHmin = 2.9V

VILmax = 0.15V

VOLmax=0.55V

 

LSF0102呢?

请提出建议。

谢谢!

Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 是无源开关、而不是缓冲器、因此无法提高信号电平。 (它实际上并不具有阈值;请参阅 [常见问题解答]为什么 TXS01xx VIH/VIL 规格如此严格?)

    如果您不需要电平转换、则可以使用任何缓冲器、例如 SN74LVC244A。

    但请注意、所有 VOX 值都是针对特定的测试电流指定的;电流越小、VOX 值越高。 (请参阅 [常见问题解答]当输出电流为 X 或电源电压为 Y 时、输出电压(VOH 或 VOL)是多少?) 您可能不需要任何缓冲器、而可以直接连接 IC1和 CPU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vidhya:

    我同意克莱门斯的评论。 此外、由于该器件是基于开关的解决方案、因此 LSF0102也不会达到逻辑阈值规格。 如果您有任何其他问题、请告知我们。  

    电压转换应用快速参考

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:  

    即使使用建议的缓冲区、仍会有违例、无法满足 VOH VIH>VIH 和 VOL <VIL 条件。  

    您仍然建议将 IC1直接连接至 CPU 吗?

    请提出建议。

    谢谢!

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:

    您是否还建议直接连接 IC1和 CPU?

    请提出建议。

    谢谢!

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否;由于 VOX 值是为远高于实际电流的电流指定的、因此可能没有违例。

    要计算实际电压、您需要知道负载电流(即其他器件的输入漏电流以及任何上拉/下拉电阻器)并阅读我上面链接的常见问题解答。