Other Parts Discussed in Thread: LSF0102, SN74LVC244A
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1425640/txs0108e-io-level-compatibility
器件型号:TXS0108E主题中讨论的其他器件:LSF0102、 SN74LVC244A
工具与软件:
大家好、团队成员:
IC1和 CPU 之间有 GPIO、SPI 和 UART 接口。
以下是 IC1 IO 电平(类型 I 和 II)。
VOHmin = 3V、VOHmax = 3.3V
VOL max = 0.4V
VIHmin = 3V、VIHmax = 3.3V
VIL 最大值=0.6V
它以 IO 电平连接到 CPU、如下所示。
VOHmin = 2.64V、VOHmax = 3.3V
VOL max = 0.66V
VIHmin = 2.31V、VIHmax = 3.3V
VIL 最大值=0.99V
CPU 至 IC1接口:
未满足 VIH>VIH VOH
不符合 VOL < VIL
IC1至 CPU 接口:
达到 VIH>VIH VOH
VOL <VIL
两个器件都由3.3V 电源供电。
如果在两个器件之间使用 TXS0108EPWR 电平转换器、仍会导致规格失败。
VOHmin = 2.211V
VIHmin = 2.9V
VILmax = 0.15V
VOLmax=0.55V
LSF0102呢?
请提出建议。
谢谢!
Vidhya