This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0304:电平转换器(TXU0304PWR)原理图验证

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1428017/txu0304-level-shifter-txu0304pwr-schematic-verification

器件型号:TXU0304

工具与软件:

尊敬的团队:

我们已 在 PCM 项目的一个项目中添加了 TXU0304PWR (此电平转换器 IC)、其中输入信号 IO 电压为3.3V、输出信号 IO 电压为1.8V、因此请您验证此原理图部分、如果需要对此原理图进行任何更改、请提供反馈。

谢谢、此致
Shwetha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队

    有关此电平转换器(TXU0304PWR)部分 电路验证的任何更新?

    谢谢、此致

    Shwetha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shwetha:

    电路原理图看起来总体上良好。  

    我还建议避免分压器网络在 OE 引脚上同时使用上拉和下拉、因为可以移除下拉、谢谢。  

    此致、

    Michael。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:感谢您的回复、

    您是否打算移除 R149 (121K)下拉电阻器?请确认。还希望其余的引脚分配正确。

     

    谢谢、此致

    Shwetha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shwetha:

    是的、我指的是 R149、其余的引脚分配是合理的、谢谢。

    此致、

    Michael。