请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXU0304 工具与软件:
尊敬的团队:
我们已 在 PCM 项目的一个项目中添加了 TXU0304PWR (此电平转换器 IC)、其中输入信号 IO 电压为3.3V、输出信号 IO 电压为1.8V、因此请您验证此原理图部分、如果需要对此原理图进行任何更改、请提供反馈。
谢谢、此致
Shwetha.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的团队:
我们已 在 PCM 项目的一个项目中添加了 TXU0304PWR (此电平转换器 IC)、其中输入信号 IO 电压为3.3V、输出信号 IO 电压为1.8V、因此请您验证此原理图部分、如果需要对此原理图进行任何更改、请提供反馈。
谢谢、此致
Shwetha.