This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G14:SN74AHC1G14DCKR 的 PCN

Guru**** 2555040 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1424975/sn74ahc1g14-pcn-of-sn74ahc1g14dckr

器件型号:SN74AHC1G14

工具与软件:

你(们)好 完成
我对 SN74AHC1G14DCKR 的 PCN 有疑问。

​​已在 PCN:20240922001.0中更新了热性能值。
导致此更新的原因是什么?
这是由于半导体和 IC 封装热指标的热阻测量值发生变化所致吗? (spra953d.pdf)
这是因为 PCN:20230927000.1中报告的新的制造和工艺技术(RFAB、LBC9)以及组装和 BOM 选项发生了变化吗?
3.・其他

此致
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、员工

    更新热阻的根本原因是什么?

    请让我确认一些详细信息。
    更新热阻的原因是什么?
    -是不是因为工厂被更换了?
    -是因为增加了装配现场吗?
    -其他

    此致

    自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 计划完全转移到新的晶圆制造厂(和相关的组装厂)。 新数据表适用于这些新器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cafain:

    Clemens 是正确的、我们计划将这款器件搬到另一个制造厂和组装/测试工厂。

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、我也进行了同样的讨论。 这是否意味着 PCN 20231219000.1中报告的变化对特性有影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电气特性应保持不变(相对于数据表上的特性)。

    此致!

    Malcolm