主题中讨论的其他器件:TXV0106-Q1、SN74AVC4T774-Q1
工具与软件:
尽管数据表声称速度为310Mbps、同时将1.8V 转换为3.3V 信号、但测得的数据与此值没有接近之处。 这里会发生什么情况?
原理图:
范围:
OUT:用有源探头端接50欧姆进行测量
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尽管数据表声称速度为310Mbps、同时将1.8V 转换为3.3V 信号、但测得的数据与此值没有接近之处。 这里会发生什么情况?
原理图:
范围:
OUT:用有源探头端接50欧姆进行测量
尊敬的 Darshan:
是的、这会产生很大的影响、正如我看到的、与之前的波形相反、器件正在转换并且高电平达到1.1V。
数据表显示1.8V 至1.1V 时的 tpd 约为12ns、约表示83Mbps 为42 MHz (即1 / tpd)。 您可以通过观察1.1V 的42 MHz 波形并在 VCCB 高达3.3V 时返回到100 MHz 来确认、这显示了由于较高的电压支持较高的速度、而不是较小的电压、因此有相应的贡献。
您也可能会看到 SN74AVC4T774-Q1 tpd 指示83 MHz 的粗略估算值(请注意、使用 tpd 作为参考是一个较低的估算值)或 TXV0106-Q1、谢谢。
此致、
Michael。
您好、Michael:
感谢您的讲解、感谢您的讲解!
是否有支持100Mhz 的备选器件(最好是引脚兼容)?
谢谢!
亲爱的
尊敬的 Darshan:
SN74AVC4T774-Q1建议将是唯一确切的 P2P 替代建议。
我推荐 AVC 作为翻译的最佳解决方案。 请进一步注意、数据速率可分别用其 VOH / VOL 等级来表征。 因此、谢谢、如果满足逻辑电平、则不需要电平转换器问题。
此致、
Michael。
感谢 Michael 的快速响应、我们使用 SN74AVC4T774-Q1进行了测试、结果确实有显著改善、我们将继续进行测试!