This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T774-Q1:在馈入100MHz 信号时输出失真

Guru**** 1807890 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T774-Q1, TXV0106-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1428533/sn74axc4t774-q1-output-distorted-while-feeding-in-a-100mhz-signal

器件型号:SN74AXC4T774-Q1
主题中讨论的其他器件:TXV0106-Q1、SN74AVC4T774-Q1

工具与软件:

尽管数据表声称速度为310Mbps、同时将1.8V 转换为3.3V 信号、但测得的数据与此值没有接近之处。 这里会发生什么情况?

原理图:

范围:

OUT:用有源探头端接50欧姆进行测量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darshan:

    我怀疑总集总电容高于15 pF、与数据表的表6-1类似。

    这可以通过断开所有负载并使用用于 IN 的类似探针在尽可能靠近器件引脚的位置进行测量来验证、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有太大改进:

    修改了原理图:  

    新:在引脚12处进行捕捉、有源探头电容为0.6pF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、转换是从1.8V 到1.1V -不确定这是否对转换产生了影响并且所有4个通道都在使用中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darshan:

    是的、这会产生很大的影响、正如我看到的、与之前的波形相反、器件正在转换并且高电平达到1.1V。

    数据表显示1.8V 至1.1V 时的 tpd 约为12ns、约表示83Mbps 为42 MHz (即1 / tpd)。 您可以通过观察1.1V 的42 MHz 波形并在 VCCB 高达3.3V 时返回到100 MHz 来确认、这显示了由于较高的电压支持较高的速度、而不是较小的电压、因此有相应的贡献。

    您也可能会看到 SN74AVC4T774-Q1 tpd 指示83 MHz 的粗略估算值(请注意、使用 tpd 作为参考是一个较低的估算值)或 TXV0106-Q1、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的讲解、感谢您的讲解!

    是否有支持100Mhz 的备选器件(最好是引脚兼容)?

    谢谢!

    亲爱的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darshan:

     SN74AVC4T774-Q1建议将是唯一确切的 P2P 替代建议。  

    我推荐 AVC 作为翻译的最佳解决方案。 请进一步注意、数据速率可分别用其 VOH / VOL 等级来表征。 因此、谢谢、如果满足逻辑电平、则不需要电平转换器问题。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Michael 的快速响应、我们使用  SN74AVC4T774-Q1进行了测试、结果确实有显著改善、我们将继续进行测试!