This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G74:工作温度与封装类型间的关系。

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1431940/sn74lvc1g74-operating-temp-vs-package-type

器件型号:SN74LVC1G74

工具与软件:

您好!  

在 SN74LVC1G74数据表中、"封装信息"表列出了该器件(DCT/DCU/DQE/RSE)的所有封装类型的工作温度范围为-40至+125°C。

然而、在第6.3节"建议运行条件"中、RSE 和 DQE 封装的工作温度被列为最高85摄氏度

哪项正确?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerry:

    建议运行条件表正确。

    谢谢!

    Ian