This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD801-DRL-EVM:软件问题

Guru**** 2924500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1432807/tpld801-drl-evm-software-problem

器件型号:TPLD801-DRL-EVM

工具与软件:

嗨、团队:

我将测试 EVM 和软件。

我想设置一个简单的逻辑来点亮 EVM 板中的 LED。

但是、在我点击"Configure"按钮后、LED 仅亮起两秒。 然后将其禁用。

我没有更改 EVM 板上的任何内容。

您能告诉我如何解决它吗?

此致、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    您能否发送 EVM 电路板的图片以便我们了解它是如何配置的?

    在点击"Configure"时、要确保电路板的电源由编程器提供、如果不是从其他电源获得电源。

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malcolm:

    请在下面进行查看。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    连接的编程器旁边的"打开"开关似乎未打开。 向前移动交换机、这将解决该问题。

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malcolm:

    测试时将开关移至"打开"、结果相同。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    确保满足以下条件:

    1. 包括编程期间在内、电源开关需要始终处于"打开"状态
    2. 在配置选项下、电源应为"编程器"  

    编程后是否收到表明器件已成功配置的消息?

    此致!

    Malcolm