Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G07
工具与软件:
尊敬的 Expert:
客户发现 SN74LVC1G07的输出侧存在-680mV 过冲、请参阅随附的波形、他们要求提供 SN74LVC1G07的过冲或下冲规格。
1、您可以帮助检查是否存在 绝对最大额定值瞬态规格?
2.我们的器件是否可能导致此下冲?

此致、
海亮
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G07
工具与软件:
尊敬的 Expert:
客户发现 SN74LVC1G07的输出侧存在-680mV 过冲、请参阅随附的波形、他们要求提供 SN74LVC1G07的过冲或下冲规格。
1、您可以帮助检查是否存在 绝对最大额定值瞬态规格?
2.我们的器件是否可能导致此下冲?

此致、
海亮
1.没有瞬态规格。 不得超过绝对最大额定值、即使在短时间内也不得超过。 但允许高达50 mA 的钳位电流、如果要相信 IBIS 模型、则仅在输出电压低于−1.05V 时才会达到50 mA 电流
SN74LVC1G07自身只是简单地连接至输出引脚至 GND、因此不会产生低于 GND 的电压。 下冲由整个电路板产生 、即 SN74LVC1G07的输出、布线和接收器件输入的不同阻抗组合产生。 为防止反射、布线必须正确端接。 尝试源端接、即直接在输出引脚上添加一个33 Ω 串联电阻。
您好、Clemens:
时才能达到50 mA 电流仅当输出电压低于−1.05 V
必须同时满足50mA 的额定电流和-0.5V 的额定电压、对吗? 换言之、尽管额定电流在规格范围内、但如不满足电压规格、仍然是不可接受的?
此致、
海亮