请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74AUP1G00 主题中讨论的其他器件: SN74AUC1GU04、SN74AUC1G00
工具与软件:
大家好、
我正在努力模拟经典设计、如下所示:

我正在使用 PSpice for TI 以获得最佳结果、但无法获得预期的方波输出。
- 我使用了 PSpice 的原始晶体库、
- 我自己已尝试对谐振器进行建模、
- 我掺杂了晶体并试图构建非稳态多谐振荡器。
- 我尝试了通过跳过偏置点进行仿真。
- 我尝试了不同的开关电压
- 我曾尝试使用 CMOS 拓扑对此进行建模
- 我在没有缓冲器的情况下尝试了一次

在我看来、与非门保持"低输出"、只是将晶振电压推到输出端、

应该有低电平信号的反馈到输入、然后必须有一个由晶振确定的频率的开关操作。
你能帮我实现方波吗?
提前感谢!




、