This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G00:XTAL 皮尔斯栅极振荡器

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC1G00, SN74AUP1G00, SN74AUC1GU04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1436145/sn74aup1g00-xtal-pierce-gate-oscillator

器件型号:SN74AUP1G00
主题中讨论的其他器件: SN74AUC1GU04、SN74AUC1G00

工具与软件:

大家好、

我正在努力模拟经典设计、如下所示:

我正在使用 PSpice for TI 以获得最佳结果、但无法获得预期的方波输出。

  • 我使用了 PSpice 的原始晶体库、
  • 我自己已尝试对谐振器进行建模、
  • 我掺杂了晶体并试图构建非稳态多谐振荡器。
  • 我尝试了通过跳过偏置点进行仿真。
  • 我尝试了不同的开关电压
  • 我曾尝试使用 CMOS 拓扑对此进行建模
  • 我在没有缓冲器的情况下尝试了一次

在我看来、与非门保持"低输出"、只是将晶振电压推到输出端、  

应该有低电平信号的反馈到输入、然后必须有一个由晶振确定的频率的开关操作。

你能帮我实现方波吗?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ++我提到的最后一个问题。 只有具有偏移的晶体输出:

    我可以使用理想频率源尝试相同的仿真、但这不是我想要的:

    二次谐波看起来很高、但我想可以通过这些重复的过冲来实现预期:

    第二级将有助于:

    我想利用谐振电路或谐振器本身获得类似的结果、然后计算输入阻抗、这对我的 主设计很重要。 也许您可以向我推荐一种更好的模拟模型。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    皮尔斯振荡器需要一个模拟放大器。 SN74AUP1G00有一些迟滞、不太可能工作。

    您应该使用非缓冲反向器、例如 SN74AUC1GU04。

    皮尔斯振荡器需要一些噪声才能启动。 仿真可能会在不切实际的稳定状态下启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试您的建议、但同样的问题仍然存在:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74AUC1G00和 SN74AUC1GU04具有不同的电气特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想、 剩下的工作就是通过物理方式构建它、然后进行测试。 感谢您的帮助。