This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T245:VCCA 和 VCCB 上电序列

Guru**** 2382430 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T245
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1436251/sn74axc4t245-vcca-and-vccb-power-up-sequence

器件型号:SN74AXC4T245

工具与软件:

您好!

在我们的一个项目中、我们将 SN74AXC4T245用作电压电平转换器。

原理图随附。

在我们的设计中、应首先应用3V3 (本例中为 VCCB)、然后应用 VDD_1V8 (本例中为 VCCA)

简而言之、应首先为 VCCB 供电。

这种情况是否会导致操作出现任何问题?

此致、

Egemen Aksoy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74AXC4T245支持这一点。 只要至少一个电源接近0V 或/OE 为高电平、所有输出就会被禁用。

    如果要防止任何信号在上电期间悬空、请添加上拉或下拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Egemen、

    与 Clemen 所说的内容相呼应的是、此部件具有电源时序功能、允许电源轨打开或关闭、而不会在 I/O 上产生任何干扰。 此外、如果一个轨为0V、则所有 I/O 将进入 Hi-Z

    此致、

    Josh