Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC541, TXB0108, TXU0104, SN74LXC8T245
主题中讨论的其他器件: TXU0104、 SN74LXC8T245、SN74AHC541
工具与软件:
大家好!
计划使用 TXB0108电平转换器将5V 转换为3.3V 以与我的 Zynq 7000 FPGA 连接。 随附的原理图。
输入主要是以 TTL 格式生成的 I/O 信号、我必须将其转换为3.3V 以用于 FPGA
这种实现是否还需要任何其他电路、或者这是正确的实现方式。
任何 电阻器、 电容器等
我们是否还需要隔离器来消除 FPGA 此类输入的噪声?
我之所以提出这个问题、是因为这些输入在具有高电压组件的电路中生成、并且从那里到这里的路径上可能会有噪声。
右侧的连接器是 FPGA 的匹配连接器。