This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:使用5V 至3.3V 电平转换器与 Zynq 7000连接

Guru**** 2611315 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC541, TXB0108, TXU0104, SN74LXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1434725/txb0108-using-level-shifter-for-5-v-to-3-3-v-for-interfacing-with-zynq-7000

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件: TXU0104SN74LXC8T245、SN74AHC541

工具与软件:

大家好!  

计划使用 TXB0108电平转换器将5V 转换为3.3V  以与我的 Zynq 7000 FPGA 连接。 随附的原理图。

输入主要是以 TTL 格式生成的 I/O 信号、我必须将其转换为3.3V 以用于 FPGA  

 这种实现是否还需要任何其他电路、或者这是正确的实现方式。  
任何 电阻器、 电容器等   

我们是否还需要隔离器来消除 FPGA 此类输入的噪声?

我之所以提出这个问题、是因为这些输入在具有高电压组件的电路中生成、并且从那里到这里的路径上可能会有噪声。

右侧的连接器是 FPGA 的匹配连接器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 不支持这些电源电压;VCCA 不得大于 VCCB。

    TTL 信号的高电平为3.3V。您使用的是 TTL 信号还是5V 信号?

    TXB 专为自动双向应用而设计、这些应用具有许多限制条件;请参阅数据表的第8.3节。 对于单向信号、应使用单向转换器(如 TXU0104或 SN74LXC8T245)。 为了转换到更低的电压、还可以使用任何具有可过压输入的缓冲器、如 SN74AHC541。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:  
    我们使用5V 信号逻辑。

    1) 在  TXU0104 数据表 单向转换器的应用部分中、所有示例都具有 VCCA < VCCB。 我的应用需要我将电压从5V 降至3.3V。那么、该元件适合我使用吗?   

    2) 2)您是否建议使用光耦合器来提供额外的隔离、或者这些单向转换器是否为 FPGA 数字输入提供足够的抗噪性能?   

    3) 3)在   SN74LXC8T245等双向转换器中、可提供方向引脚、我们是否可以通过根据要求固定方向引脚来使用此类转换器。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.可以;TXU 转换器支持任何电源电压组合。

    2.光耦合器仅适用于电隔离、即、当接地端不同时。 所有逻辑器件都需要在每个电源引脚附近放置一个去耦电容器、这也可以降低噪声。

    3.可以;您可以将 DIR 引脚直接连接到 VCC 或 GND。