This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC07A-Q1:是否可以将两个输出连接到 ORing

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G07, SN74LVC07A, SN74LVC3G07, SN74LVC1G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1439518/sn74lvc07a-q1-whether-two-outputs-can-be-wired-oring

器件型号:SN74LVC07A-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74LVC07ASN74LVC3G07SN74LVC1G07、SN74LVC2G07

工具与软件:

您好、TI 工程师。

在我们的设计中、我们希望两个信号可以采用有线或连接方式、而在过去的设计中、有两个 SN74LVC07A 芯片用于实现有线或光纤连接:

但我想我们只能使用一个 SN74LVC07A 的两个输出来实现我们的目标、所以我们就可以删除另一个芯片、比如下面的设计:

对吗?

THX

Gavin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。

    未使用的输入不得悬空。 如果您不需要六个通道、请考虑 SN74LVC3G07/SN74LVC2G07/SN74LVC1G07

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢。