Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G07, SN74LVC07A, SN74LVC3G07, SN74LVC1G07
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC07A-Q1 主题中讨论的其他器件:SN74LVC07A、 SN74LVC3G07、 SN74LVC1G07、SN74LVC2G07
工具与软件:
您好、TI 工程师。
在我们的设计中、我们希望两个信号可以采用有线或连接方式、而在过去的设计中、有两个 SN74LVC07A 芯片用于实现有线或光纤连接:

但我想我们只能使用一个 SN74LVC07A 的两个输出来实现我们的目标、所以我们就可以删除另一个芯片、比如下面的设计:

对吗?
THX
Gavin