主题中讨论的其他器件: LSF0002、 TXS0102、 LSF0204
工具与软件:
您好!
我有一个空间非常受限的 PCB、我要使用多个 LSF0102器件(目前有10个)。 所有转换器将始终开启。 节省9x 个200K/0.1uF 无源器件会很有帮助。 能否将所有转换器的 EN 引脚连接到单个200k 上拉电阻/0.1uF 电容? 如果不是全部10个、我可以选择大于1的数字吗? 如果可能、我是否应该以某种方式向下调整200K 的值、以考虑从 VrefB 到 VrefA 的更大总漏电流?
谢谢、Randy