This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:对于多个转换器器件、我可以使用连接到 EN 引脚的单个 R_PU 和 C 对吗

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0102, LSF0002, TXS0102, LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1440437/lsf0102-can-i-use-a-single-r_pu-and-c-pair-connected-to-the-en-pin-for-multiple-translator-devices

器件型号:LSF0102
主题中讨论的其他器件: LSF0002TXS0102LSF0204

工具与软件:

您好!

我有一个空间非常受限的 PCB、我要使用多个 LSF0102器件(目前有10个)。 所有转换器将始终开启。 节省9x 个200K/0.1uF 无源器件会很有帮助。 能否将所有转换器的 EN 引脚连接到单个200k 上拉电阻/0.1uF 电容? 如果不是全部10个、我可以选择大于1的数字吗? 如果可能、我是否应该以某种方式向下调整200K 的值、以考虑从 VrefB 到 VrefA 的更大总漏电流?

谢谢、Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就无法共享偏置电路。

    LSF0002不需要这些无源器件、封装尺寸更小。
    TXS0102还集成了上拉电阻器(但也具有边缘加速器、这会增加更多限制)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复、Clemens! LSF0002最初设计采用的是 LSF0002、由于到处都缺货、所以我切换到了 LSF0102。 LSF0204集成了这些器件、我将介绍一下它。

    再次感谢、
    Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    LSF0204在这里也可使用、所有器件的 EN 引脚都以单个 GPIO 输入信号为基准。 预期应用是什么? 它用于 I2C 或 GPIO 转换吗? (如果串联使用 LSF0204、请注意 MCU 需要能够吸收流经 FET 的所有电流)。  

    如果需要进一步说明、请随时提供应用方框图。

     

    此致、
    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    此应用是一款采用25年设计的插入器、用于替代 EOL FPGA。 一切都是推挽式的。 新的 FPGA 仅为3V3 VDDIO、但主板具有 NXP 的5V CPU。 我们需要设计一些单向3V3<>5V、以及一些双向3V3<>5V。 而且、它必须与原始 FPGA (208引脚 PQFP)安装在相同的尺寸内(转换 IC 和3V3->5V 升压)。 因此需要节省空间。

    谢谢!

    Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Randy、

    感谢您提供方框图、客户也可以查看 LSF0204 (4通道 等效于 LSF0102)。

    此致、

    插孔