This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:关于 I/O 功能

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LXC1T45, TXB0108, SN74LXC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1440953/txb0108-about-i-o-function

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件: SN74LXC2T45、SN74LXC1T45

工具与软件:

你(们)好

我们的客户希望将通道同时用作数字输入和数字输出。 数字输入侧应能够耐受5V 电压、而数字输出侧应能够承受3.3V 电压。 逻辑侧连接到 MCU。 MCU 引脚应是可配置的。

我们可以将 TXB0108用于此函数吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以、但前提是您遵守它的许多限制(请参阅数据表的第8.3节)。

    您应该使用 方向控制电压转换器、例如 SN74LXC1T45、SN74LXC2T45、SN74LXC8T45。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alikaan:

    如果还有任何其他问题、请告知我们。

    谢谢!

    插孔