Other Parts Discussed in Thread: SN74LXC1T45, TXB0108, SN74LXC2T45
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1440953/txb0108-about-i-o-function
器件型号:TXB0108主题中讨论的其他器件: SN74LXC2T45、SN74LXC1T45
工具与软件:
你(们)好
我们的客户希望将通道同时用作数字输入和数字输出。 数字输入侧应能够耐受5V 电压、而数字输出侧应能够承受3.3V 电压。 逻辑侧连接到 MCU。 MCU 引脚应是可配置的。
我们可以将 TXB0108用于此函数吗?