This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC14:超出 DS 中给出的值的音量值、需要帮助。

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS14, SN74LV14A, LM2670, SN74AHC14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1441679/sn74hc14-vol-value-shooting-above-vaues-given-in-ds-need-help

器件型号:SN74HC14
主题中讨论的其他器件:LM2670SN74AHC14、SN74HCS14 、SN74LV14A

工具与软件:

团队成员好

我正在使用 SN74HC14DR 将进入电路板的输入提供给微控制器。 通过5V 稳压电源(LM2670)提供 Vcc。

根据数据表、我得到的 VOL 最大值应该为0.33V、但我们在本例中观察到它为0.730V。 正如我提到过的、Vcc 为5V、各个施密特触发通道的输入约为4.5V。

为什么会发生这种情况。 有什么需要考虑的吗? 作为额外信息: 在同一应用中使用 MC74HC14ADR2G 时、我们没有发现此问题。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出电压取决于输出电流。 负载是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、克莱门斯

    负载电流作为5mA 的最大值来提供。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望这样的 VOL  具有20 mA 负载。 但 MC74HC 和 SN74HC 具有相同的驱动强度、因此看起来该芯片已损坏。 您是否尝试过替换它?

    采用5V 电源时、只有最高4.4 mA 的情况下才能保证 HC 输出的 VOL。 SN74HCS14、SN74AHC14或 SN74LV14A 将具有更强的输出。